This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:IDAC 保护

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1479222/ads124s08-idacs-protection

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

您好:

我在 PCB 上有一个这样的电路。

它是一个简单的4 RTD 测量。

我已经进行了启动、我认为三个板的 IDAC 已损坏。 即使我按如下方式配置了寄存器、它们也不会输出电流:

#define RTD_VBIAS VBIAS_DEFAULT //VBIAS DEACTIVATED

#define INPUT_MUX ADS_P_AIN6 | ADS_N_AIN7 //多路复用器= Ain9、多路复用器= Ain8

#define PGA ADS_PGA_ENABLED | ADS_GAIN_4 //启用 PGA、PGA 增益= 2X

#define datarate ADS_CONVMODE_CONT | ADS_DR_2_5 //连续转换、SINC 滤波器、2.5SPS 速率

#define REF_SEL ADS_REFN_BYP_DISABLE| ADS_REFP_BYP_ENABLE| ADS_REFSEL_P0 | ADS_REFINT_ON_ALWAYS;//启用正缓冲器并选择基准 REFP0和 REFN0、内部基准始终开启

#define IDACMAG ADS_IDACMAG_500;// IDAC Mag500 uA

#define IDACMUX ADS_IDAC2_OFF | ADS_IDAC1_A1;// IDAC1多路复用器= AIN1、IDAC2关闭


我想问的是:
如果我激活 IDAC 并且已断开 PT100 ... IDAC 输出电压将高于其顺从电压。 IDAC 断开是否被视为正常?

或者、IDAC 是否受到内部保护、以使 PT100变形不会导致 IDAC 破损?

非常感谢。

R

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roosbel Guaya

    如果 IDAC 输出在导通时未连接任何器件、该输出将被拉至 AVDD。 这是可接受的行为、实际上可用于指示 RTD 断线、因为断线会断开 IDAC 接地路径、这相当于断开。

    此外、在原理图中、您还有 REFOUT 悬空。 如果您打算使用内部 VREF、即使对于 IDAC、您也至少需要在该引脚与 AVSS 之间连接一个1uF 的电容器

    我还怀疑对每个 RTD 使用分立差分测量是否有益、因为这些只是2线 RTD。 您可能只对返回使用单个连接(例如 AIN3)、然后对每个 RTD 使用单个输入、例如(分别针对 PT100 1、PT100 2和 PT100 3使用 AIN0、AIN1和 AIN2)。 然后、您需要在 PT100 1的 AIN0和 AIN3之间进行测量、PT100 2的 AIN1和 AIN3、Pt100 3的 AIN2和 AIN3之间进行测量。 这只是一项建议、您的电路应该能正常工作

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    [报价 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1479222/ads124s08-idacs-protection/5678339 #5678339"]如果要使用内部 VREF、即使仅针对 IDAC、此引脚上也至少需要一个连接至 AVSS的1uF 电容

    这解决了我的问题。 所有板都正常工作、只需在那里焊接盖子即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roosbel Guaya:

    我很高兴我们能够很快解决这个问题!

    -Bryan