This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:RSTSEL 引脚功能和 SPI 电平检查

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC61402, DAC80502, DAC60508, DAC80508, DAC81402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476273/dac80502-rstsel-pin-function-and-spi-level-check

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件: DAC60508DAC80508DAC81402、DAC61402

工具与软件:

TI 人好

我的客户希望我们使用该芯片用于医疗高压控制。

对于 RSTSEL 引脚、我们在数据表中看到了说明。

如何在 DAC 输出电压(工作)时更改 RSTSEL 电压、是否将 DAC 输出设为0V?  

此外、对 RSTSEL 引脚功能的使用有哪些限制? 当 VDD 大于5V 时、如何控制它?  

最后、如果 VDD = 5.5V、SPI 可以使用5.5V 逻辑或3.3V 逻辑进行通信吗?  

我们是否有更高性价比的芯片,比 DAC80502,我们有 ADI 竞争对手 ad5689 ,他们有好的性能,但有点贵.

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    不可以、在运行期间更改 RSTSEL 不会影响 DAC 输出。 发出软复位将会  

    无论 VDD 是什么、VIH 都是1.62V。 因此、复位选择在5V VDD 下正常运行。 SPI 可以与3.3V 或5.5V 逻辑通信。 唯一的限制是输入必须小于 VDD (您不能使用 VDD = 3.3V 和5.5V 逻辑电平)。  

     AD5689中有哪些规格与 DAC80502不兼容? 根据我在规格表中看到的数据、它们非常具有可比性。 我们有更好的 INL、并且包含 AD5689不具备的精密内部基准。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katlynne

    与客户讨论后,客户需要一个 DAC 的硬件引脚,可以让 DAC 输出0V。

    您能帮助我找到一款性能与 DAC80502相同的 DAC 吗?

    非常感谢。

    某些规格需要:

    1 μ A、内部基准。

    2、的输出能够实现2倍的内部基准。

    3、零代码误差≤1.5mV

    、Ω 需要硬件控制输出恢复到0V。

    5、≥12位  

    6、输出范围≥5V  (__LW_AT__0~+5V

    7、稳定可靠

    8、TSSOP 很好

    9、电压配置为输出转换时间<20us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    同一系列中的 DAC80508具有一个清除引脚、可将输出设置为0V。 我认为这是最好的选择。 如果客户只需要12位电位、可以使用 DAC60508。

    如果他们客户仍然更喜欢双通道器件、则可以考虑 DAC81402 (或 DAC61402)。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katlynne

    感谢您的答复。

    我和客户讨论过,他们不使用8通道 DAC。

    就 DAC81402 (或 DAC61402) 而言、 失调电压规格不好。

    我们有更多的芯片建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    让我们来参加一个简短的电话会议、更好地了解客户的需求。 之后、我可以推荐最能满足 客户需求的 DAC 器件。

    请检查您的邮件。

    谢谢!
    Sanjay