This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF10:去耦要求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF10, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478887/dds39rf10-decoupling-requirements

器件型号:DDS39RF10
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10

工具与软件:

我们正在推出包括 DDS39RF10在内的新设计。 在设计过程中、我们将了解如何对 DAC 进行去耦、并想知道 DDS39是否具有片上去耦?

通过查看有关去耦的建议、可以看出每个电源引脚一个去耦引脚。

但是、某些引脚是否比其他引脚更敏感、以及由于布局限制是否可能在没有专用电容器的情况下保留某些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AAK:

    我会使用 DAC39RF10或 RF12EVM 来了解去耦策略。

    www.ti.com/.../DAC39RF10EVM

    这将使您很好地了解可以组合哪些电源域以及如何针对这些特定域对其进行正确解耦和筛选。 如果应用需要 数据表性能 相位噪声、这一点非常重要。

    此致、

    Rob