This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192:从网站下载的空间占用不正确

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480048/ads1192-the-footprint-download-from-the-website-is-wrong

器件型号:ADS1192

工具与软件:

从网站(Ultra Libralian)下载的 ADS1192IRSM (VQFN)占用空间错误!
焊盘间距应全部为0.4mm、但焊盘间距为0.5mm 的2面。

直到我尝试将芯片焊接在我的 PCB 上、才会注意到。

请修改错误足迹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chien、您好!

    感谢您的反馈。 我们将对此进行检查。

    此致、

    Ryan