This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69EVM:在该评估板上、哪些文件可以让满足不使用数字滤波的要求?

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480235/ads54j69evm-which-files-can-let-met-use-no-digital-filtering-on-this-eval-board

器件型号:ADS54J69EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60、 ADS54J69

工具与软件:

大家好、我希望这是一个合适的论坛、

我们得到了一个包含所有配置文件的评估板。 我使用了4222低通和高通滤波器、但我想要一个没有滤波器的配置文件、而我似乎找不到该配置文件。 我可以使用哪种文件组合来实现此目的?

我使用 ADS54J60上的8224文件来实现这一点。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janre:

    ADS54J69具有2倍强制抽取率、无法绕过滤波器。 ADS54J60可支持完整 DDC 旁路模式。 如果您尝试使用 ADS54J60的旁路设置对 ADS54J69进行编程、则该方法不起作用、因为这些器件在生产时会因物理原因而异。

    谢谢、Chase