This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:DAC11001B 单极使用问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478057/dac11001b-dac11001b-of-unipolar-use-issues

器件型号:DAC11001B

工具与软件:


使用 DAC11001转换器时、基准电路仅为双极、我们现在只使用单极、可对电路进行何种修改? 或者有可用的基准电路。 如果输出为单极、是否需要专门配置代码? 除了上述硬件更改之外。 目前我们正尝试将双极基准的负电压运放同相接地、电路不能正常工作、或者可以帮助提供原理图说明如何更改 DA 的单极运行(实际电路使用大于伏的输出 AD双极基准电源所以只能使用一半、19位、 现在想使用20位所以如何实现 Da)的单极配置、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会对您的设计进行了解、并在明天 EOD 之前返回。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我当时在查看原理图、但由于图像质量不佳、无法确定网络/引脚名称和连接。
    请分享相同或优质图像的 pdf 版本。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6330.DA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您需要将已经可用的双极输出电路修改为单极输出配置、对吧?

    另外、在不降低20位到19位的 DAC 分辨率的情况下就可轻松实现此目标。


    我的输入-  
     >>将负基准更改为 REFGND -  
        >移除 U86并将 U85的+ve 引脚连接到 GND。
        >或移除 U85、R353、C396并将 REFNF/REFNS 连接到 GND。
     >>将正基准保持在同一个例如- 10V (假设您在寻找0V 至10V 输出)
     >> 不需要更改电源、但仍要更改为 DAC VSS 的最小值为-3V。

    您可以在设计中尝试这些修改、因此应该足以 获得单极电压输出。

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢!
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对的、我们DA输出只用0~5V、参考设计是- 5到5、这样一半的负压用不到、导致我实际只用到0~5V、DA的位数只能用到19位、我们习 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想在0V~5V 输出范围内实现20位分辨率、这基本上需要20位的分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在 VREFN = 0V 且 VREFP = 5V 的情况下实现这一目标、您将在不丢失任何位的情况下获得真正的20位分辨率。
    请按照上一答复中的说明进行操作。

    谢谢!
    Sanjay