This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:dBFS 转换为 dBm、反之亦然

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477999/adc10d1500-dbfs-to-dbm-conversion-or-vice-versa

器件型号:ADC10D1500

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用的是 ADC10D1500 、在数据表中、参数主要以 dBFS 表示。 我想知道对于此 ADC、dBFS 是否可以转换为 dBm、反之亦然? 如果是、对应的公式是什么。 您能详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyela、

    请举一个您希望转换的示例。

    例如、dBFS 表示相对于 ADC 的满量程值、因此对于该 ADC10D1500、满量程为790mVpp 差分。

    由于 ADC 的差分阻抗为100 Ω、因此可使其为-1.08dBm 以实现 ADC 的满量程。

    这就是 ADC 模拟输入引脚上所显示的电平。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    您已答复说、具有100欧姆差分阻抗的 ADC10D1500将输出-1.08dBm、以实现 ADC 的满量程。 对于此 ADC10D1500、这是否意味着-1.08dBm = 0dBFS? 如果是这样、则根据条件 AIN = 100 MHz 的技术参数、数据表中的 SNR 值是-0.5dBFS =-1.58dBm?

    谢谢!

    Vineela M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyela、

    是的、这是正确的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢你

    此致

    Vineela M