This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:ADS122C04的配置设置、以承受 EMI/EMC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478808/ads122c04-configuration-settings-of-ads122c04-for-to-withstand-emi-emc

器件型号:ADS122C04
Thread 中讨论的其他器件: ADS124S08

工具与软件:

您好!

我们已经连接了一个 PT100 RTD 可以通过实现 ADS122C04 . 我们的器件定期读取 RTD 值。

我们将该器件置于 EMI/EMC 环境 频率范围为 150kHz 至80 MHz .

我们观察到读数波动、尤其是在 20 MHz . 您能否建议可以帮助缓解此问题的任何特定配置设置、如滤波器值、增益等?

此致、

Siva.