This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:板载时钟和放大器;SERDES PLL 锁定问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480987/adc12dj5200rfevm-on-board-clocking-serdes-pll-lock-issues

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594、

工具与软件:

您好!

我有一个 ADC12DJ5200RFEVM 板、我已根据用户指南针对板载时钟配置进行了重新设计、即使用 LMX2594输出来生成 ADC 时钟。 我正在尝试使用 FS 选择为4GHz 的 JMODE34、我通过 GUI 通过 USB 对其进行编程。

通过 GUI 进行配置后、我可以使用12GHz 射频探头和频谱分析仪探测 R171和 R174站点(在建议返工后填充)。 我可以清楚地看到差分对的两个相位上的4GHz、并且只要我能告诉它看起来正常。 如果我与在 C45和 C46上看到的信号进行比较、我看不到任何频率或振幅差异;这对我来说意味着、返工成功、并且为 ADC 提供了适当的时钟。

但是、在 EVM GUI 中的 JESD204C 选项卡上、我没有看到"SERDES PLL locked"指示灯变为绿色。 我在 TI 论坛上看到过类似的帖子、即:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345009/adc12dj5200rfevm-pll-not-locking

但该帖子似乎没有解决办法。 是否有人能够以高采样率在此评估板上成功使用板载时钟?

谢谢!

Rurik