This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:EXTIO 引脚的外部电压基准?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480557/dac37j82-external-voltage-reference-for-extio-pin

器件型号:DAC37J82

工具与软件:

我有兴趣通过使用低噪声、低漂移外部电压基准来改善 DAC37J82的增益漂移。 数据表给出了一些提示:

增益漂移从±30ppm/°C 降至 ±15ppm/°C "使用外部基准"。 但是、指定的 V_EXTIO 输入电压范围的最大值为1V (典型值为0.9V)。

TI 提供的最低电压、低温度系数电压基准为 REF7012、但是它能够产生1.25V 的电压(超过了1.0V 最大值)。 其他热敏电阻同样限制在1.25V 及以上。

我的问题是:我可以安全地使用向 EXTIO 引脚施加1.25V 电压的 REF7012、但可以通过将 RBIAS 增加到2.67 kΩ 来进行补偿、从而将满量程输出电流保持在30 mA 吗?

并且、如果不是、对于 "使用外部基准"时±15ppm/°C 的增益漂移、TI 是否提供了*任何*参考设计或有关如何实现规格表声明的建议?

谢谢!

--马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    这是一个非常旧的 DAC、如果有人以前尝试过、我们这里没有这些信息。

    您的想法似乎合理、您可能需要按照您的建议使用 Rbias、以便"拨入"所需的满量程输出电流。

    很遗憾、我再也没有指导了。

    此致、

    Rob