This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760EVM:在 SM-USB-DIG 的 Windows 11下看到驱动程序时出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SW-USB-WINDRIVERS, DAC8760EVM, DAC7760EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478950/dac7760evm-problem-to-see-driver-under-windows-11-of-sm-usb-dig

器件型号:DAC7760EVM
主题中讨论的其他器件:SW-USB-WINDRIVERSDAC8760EVM

工具与软件:

你好

当我在 Windows 11下连接 SM-USB-DIG 时、没有任何反应。 Windows 未显示已找到新硬件。 我在设备管理器中也看不到 SM-USB-DIG、也看不到连接的硬件有任何问题。 什么都没有!

然后我想下载  SW-USB-WINDRIVERS、但我总是收到这样的消息:

处理您的申请时出错。

参考文献#30.cdbd7768.1740474081.6e896b5

https://errors.edgesuite.net/30.cdbd7768.1740474081.6e896b5

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    SM-USB-DIG 是一个相当旧的平台,它可能很难在 Windows 11中运行。 我们将查看您的问题并尝试提供一些建议。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas


    我在 Windows 11上运行、  可以将 DAC8760EVM (与 DAC7760EVM 相同的平台)与 SM-USB-DIG 一起使用。

    首先、我看到过来自 errors.edgesuite.net 的类似消息、我认为这可能会阻止您的网络进行 Web 下载。 我会与您的系统管理员联系、以了解相关信息。

    第二、插入 SM-USB-DIG 时、设备管理器通过刷新设备列表来确认新设备、但看不到连接了任何其他 USB 设备。 在我的计算机上、这里列出了插入 USB 连接之前和之后的 USB 设备:

    同样、当您连接 USB 时、应该会有一个绿色 LED 出现在 SM-USB-DIG 上"Texas Instruments"(德州仪器(TI))标签的正下方。 将此插头插入 DAC7760EVM 板时、请确保10个引脚与连接器正确对齐。 电路板上的连接可能会错位。 之后您可以使用仪表检查 VDUT 电压、确保其显示。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX

    这帮助我知道连接后、U 盘未显示在驱动程序包中。
    问题还在于、无论是否连接了记忆棒、指定的软件都未显示错误。 即使没有电路板连接到记忆棒、软件中的 LED 也会亮起绿色。 这也让我感到恼火。

    非常感谢

    此致

    Thomas