This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:有关 ADC 输入端 MUX 导通电阻 Ron 的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114-Q1, ADS1115-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480523/ads1115-q1-question-about-the-on-resistance-ron-of-the-mux-at-the-input-of-the-adc

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1114-Q1

工具与软件:

您好!

我正在寻找用于我正在从事的项目的 ADC。

起初、我想获取 ADS1114-Q1、但由于我有多个输入、因此我可能使用 ADS115-Q1、它可以通过多路复用器接受4个输入。

我所面临的问题是、我需要在通道之间获得精确的读数、如果 两个通道之间的导通电阻匹配(ΔRON)过高、我的读数将根据我选择的输入而变化。

我想 ΔRON 是否有方法可以知道或计算 ADS1115-Q1两个通道之间的导通电阻匹配。