This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:匹配 ADS1271的滤波器特性?

Guru**** 2694245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480936/ads127l21-match-filter-characteristics-of-ads1271

器件型号:ADS127L21
主题中讨论的其他器件:ADS1271

工具与软件:

我的应用目前正在使用 ADS1271、并希望改用更小的封装。 ADS127L21看起来是 ADS1271的"更新"版本、但默认宽带滤波器性能不相同;具体而言、我希望更严格地匹配-3dB 点和群延迟。 我想知道 TI 是否有一组能让我实现目标的滤波器系数、或者他们是否可以提供 ADS1271 滤波器系数、以帮助设计适用于 ADS127L21的新滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    随附了使用 ADS127L21时 ADS1271频率响应的近似值。  通带和截止频率匹配、但相比 ADS1271、通带纹波和阻带抑制有所提高。  我认为不可能完全匹配群延迟并保持线性相位响应、但使用这些系数、ADS127L21的群延迟应非常接近 ADS1271。

    e2e.ti.com/.../ADS127L21_5F00_FIR3_5F00_ADS1271_5F00_Wideband_5F00_Filter.fcf

    下面是使用上述系数 和100ksps 采样率的 ADS127L21宽带滤波器的总滤波器频率响应。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用