This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:关于 JMODE40的问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480968/adc12dj5200rfevm-question-about-jmode40

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

工具与软件:

您好!

我的客户有一个关于 JMODE40的问题。
根据数据表6-28、JMODE40是12位、双通道、DDC 旁路和8个通道。

他使用5200MHs 采样率和64b/66b 编码。

他认为每条通道的通道速率计算方法如下。

串行器/解串器速率= 5200MHz x 12位 x 66/60/4 = 1.716Mbps
但是、GUI 如下所示为不同的串行器/解串器速率。
为什么?


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    对于 JMODE40、正确的帧格式表是表6-27。 表6-28适用于 JMODE30。 JMODE40实际上是 ADC 的16通道模式、所以您的等式是错误的、应该是...

    10400MSPS * 12位/样本*(66/60)/16 = 8580Mbps、这与 GUI 中显示的结果非常匹配。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的答复。
    但是、电流数据表却非常令人困惑。
    是否有计划在近期内更正数据表?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    是的、我们目前正在更新此数据表。

    我怀疑到季度末、应该发布修订版。

    谢谢!

    Rob