This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08 4 RTD PT100查看原理图

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481103/ads124s08-ads124s08-4-rtd-pt100-review-schematic

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

尊敬的:

请您检查并评论我们的原理图、假设读数为4 x PT100 RTD、除 R329 (参考)外、模拟部分上的所有电阻器均为0、1%。

我们也有几个问题:

1)我们需要把 AINCOM 绑在某处吗?

2) RTDX_N 和 RTDX_P 是否需要使用一些特殊规则或建议路由到连接器?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user4303883:

    有关原理图的一些注释:

    • 您可以删除 R330、C246和 C248。 由于 REFN0接地、因此不需要这些引脚
    • 我假设您要使用命令来控制 ADC 转换、因为 START 引脚连接至低电平
    • 我看到您有3个接地网(AGND、DGND 和 GND)。 但它们都连接在一起。 那么、您是否使用单个实心接地层? 我们建议使用单个接地平面  
    • 由于不使用 DRDY 引脚、您如何知道 ADC 的新数据何时就绪?
    Unknown 说:
    我们是否需要将 AINCOM 绑定到某处?[/报价]

    按照数据表中未使用的输入和输出部分(10.1.5)的指导进行操作

    [quote userid="216366" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481103/ads124s08-ads124s08-4-rtd-pt100-review-schematic 是否需要使用一些特殊规则或建议将 RTDX_N 和 RTDX_P 路由至连接器?

    我不知道这个问题是什么问题。 您能否举例说明您认为可能在此处适用哪些特殊规则、以便我更好地了解您要求的内容?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user4303883:

    尊敬的 Bryan

    有关原理图的一些注释:

    • 您可以删除 R330、C246和 C248。 由于 REFN0接地、因此不需要这些引脚

    好的、谢谢

    • 我假设您要使用命令来控制 ADC 转换、因为 START 引脚连接至低电平

    • 我看到您有3个接地网(AGND、DGND 和 GND)。 但它们都连接在一起。 那么、您是否使用单个实心接地层? 我们建议使用单个接地平面  

    总是两个学校关于这一点,所以从你的身边,我不需要连接 AGND DGND 和 GND 在单点? 第2层上只有实心接地层是正确的吗?

    • 由于不使用 DRDY 引脚、您如何知道 ADC 的新数据何时就绪?

    这张卡应该与 Linux 驱动程序一起使用,在我看到的所有驱动程序中都有等待转换循环,而不使用 DRDY 信号,为什么?

    我们需要把 AINCOM 绑在某处吗?

    按照数据表中未使用的输入和输出部分(10.1.5)的指导进行操作

    第10.1.5章没有谈到 AINCOM
    RTDX_N 和 RTDX_P 是否需要使用一些特殊规则或对连接器的建议进行路由?

    我不知道这个问题是什么问题。 您能否举例说明您认为可能在此处适用哪些特殊规则、以便我更好地了解您要求的内容?

    布线或差分对等布线的长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  user4303883:

    下面提供了一些反馈:

    关于这一点,总是两所学校,所以从你的角度来说,我不需要在单点连接 AGND DGND 和 GND ? 只有第2层上的实心接地层是正确的吗?[/报价]

    假设通过分离模拟、数字和电源组件对电路板进行分区、则通常可以使用单个接地平面

    此卡应与 Linux 驱动程序一起使用、并且在我看到的所有驱动程序中都有等待转换的循环、而不使用 DRDY 信号、为什么?

    我不确定这款驱动程序不是由我们的团队开发的。 如果您希望连续采样、则需要通过某种方法来确定 ADC 的新数据何时就绪。 如果在单次模式下运行、ADC 将执行一次转换、然后手动重新开始转换过程、则可以使用计数器/计时器来了解数据何时准备就绪

    第10.1.5章没有谈到 AINCOM

    AINCOM 是模拟输入、因此请遵循与模拟输入相关的指南

    [报价 userid="216366" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481103/ads124s08-ads124s08-4-rtd-pt100-review-schematic/5688401 #5688401"]布线或路由(如差分对)的长度?[/quote]

    您测量的是2线 RTD、因此我猜测传感器精度将决定您的总体精度预算。 因此、除了遵循"标准"布局/布线最佳实践之外、您在布线方面是否需要做任何特殊事情

    -Bryan