This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:申请军用/航天认证(MIL-STD-883、掩模设置控制)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468483/ads1258-request-a-military-aerospace-approvals-mil-std-883-mask-set-control

器件型号:ADS1258

工具与软件:

申请军用/航天认证(MIL-STD-883、掩模设置控制)

24位 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Zuniga:

    我们正在调查此申请、我们将在下周与您联系

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Zuniga:  

    我还在等待同事就这一问题提出反馈

    但与此同时、我可以说 ADS1258是一款商用器件、因此不可能满足这些要求、除非标准半导体生产流程满足这些要求。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Zuniga:

    ADS1258-DLA 具有来自 EP 的相关 VID、请参阅下面的链接、了解此信息的 PDF。 这足以满足您的应用需求吗?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/V6209626.pdf

    如果您需要 MIL-STD 器件、我可以让销售团队的人员与您联系以获取更多信息

    -Bryan