This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:最高分辨率的倍增 DAC

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC0808, DAC8806, DAC0800, DAC0802, DAC7821, DAC8820, DAC7811, DAC8043, DAC8801, DAC8811, TLC7528, TLC7628, DAC7801, DAC7802, DAC7822, DAC8805, DAC8822, DAC7800, DAC8802, DAC8812, DAC8803, DAC8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481955/dac8820-highest-resolution-multiplying-dac

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件:DAC0800、 DAC0802、DAC0808、 DAC7821、DAC8806、 、 DAC7811、 DAC8043、 DAC8801、 DAC8811、TLC7528、 TLC7628、 DAC7801、 DAC7802、 DAC7822、DAC8805、 DAC8822、 DAC7800、 DAC8802、 DAC8812、DAC8803、 DAC8814

工具与软件:

我正在寻找可满足以下要求的最高分辨率倍增 DAC。

Vref 频带宽度>100kHz

采样率> 500kHz、最好是10MHz

欢迎提出任何建议。

如果您有乘法 DAC 的参数列表、这可能很有价值。

Toru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru San

    下面是我们最常用的 MDAC 表。 我们明年将推出速度更快、性能更高的 MDAC。 如需更多信息、请联系您的 TI 销售助理或 FAE。

    分辨率

    8位

    12位

    14位

    16位

    稳定时间

    0.1 μs

    0.2 ~ 1 μs

    0.5 μs

    信道

    1.

    缩写

    并行

    DAC0800

    DAC0802

    DAC0808

    DAC7821

    DAC8806

    DAC8820

    特性

    DAC7811

    DAC8043

    DAC8801

    DAC8811

    2.

    并行

    TLC7528

    TLC7628

    DAC7801

    DAC7802

    DAC7822

    DAC8805

    DAC8822

    特性

    DAC7800

    DAC8802

    DAC8812

    4.

    特性

    DAC8803

    DAC8814