This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:有关 SER_PE_BOOST 和 SER_PE 的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481077/adc12dj5200rf-questions-about-ser_pe_boost-and-ser_pe

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

您好!

我的客户正在评估 ADC12DJ5200RF 和 FPGA 之间通道的 JESD、通道速率为17.16Gbps。 他对 SER_PE 寄存器中的 SER_PE_BOOST 和 SER_PE 有疑问。

问题1:
与 SER_PE_BOOST=0相比、SER_PE_BOOST=1的波形强调程度和程度如何? 请让我定量了解一下。

问题2:
在 SER_PE[2:0]的每个三位设置下、通道波形幅度分别是多少? 请定量告知我与 SER_PE[2:0]设置相对应的每个级别。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    很抱歉耽误您的时间、我必须与设计部门核实这一问题。

    使用 SER_PE_BOOST 和 SER_PE 会导致发送器的压摆率变化、旨在补偿 PCB 布线引起的损耗。

    直流振幅不受这些设置的影响。 如果客户想要评估哪种设置最适合其系统、则应使用 ADC12DJ5200RF https://www.ti.com/de/lit/zip/slvmd65的 IBIS-AMI 模型

    SER_PE_BOOST 和 SER_PE[2:0]组合在模型中的单个值 PreEmptas=SER_PE_BOOST、SER_PE[2:0]中。 (SER_PE_BOOST 为 MSB、SER_PE 为 LSB)

    此致、

    Rob