This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:有关 ADS5407的一些问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, ADS5402EVM, ADS5407, ADS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481460/ads5407-some-questions-about-ads5407

器件型号:ADS5407
主题中讨论的其他器件:ADS5402EVM、、ADC3669、 ADS5402

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道吗:

1. ADS5407EVM 是否已停产? ADS5402EVM 可在官方网站上找到、这些 EVM 是否仅仅劣于 IC?

如果用 ADS5407替换 ADS5402EVM IC、我还可以使用 TI 的 GUI 进行控制吗?

3.数据表推荐的控制开发板 TSW1400EVM 和 TSW1405EVM 是否已停产? 是否有其他推荐的开发板可与 ADS5407验证配合使用? 是上提供的 GUI

4. TI 网站仅提供推荐的 EVB、以及自制的 IC 面板不能与 TI 的 GUI 配合使用时?

感谢您的帮助!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    最好改为推广 ADC3669系列、因为该系列的器件和 EVM 更易于支持、而且我们还有 EVM 可用。 请告知我们如何提供帮助。

    是的、ADS5407和 TSW1400 EVM 已停产。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rob:

    感谢您的答复。 但是、客户仍希望使用 ADS5407。

    我是否可以知道 EVM 是否只能将 GUI 与特定(ADS5402) IC 配合使用?

    如果 客户为 ADS5407构建和修补测试板、他们是否可以使用 GUI 进行 仿真?

    他们是否需要修改 GUI 的.ini 文件?

    祝您度过美好的一天!

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    客户当然可以尝试 ADS5402 GUI、但遗憾的是、我无法确认 ADS5402 ADC GUI 可以与 ADS5407器件一起使用。

    最好让客户创建一个 Python 脚本或类似的脚本、以便适当地控制和配置 ADC。

    此致、

    Rob