This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:利用交错实现1GSPS

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478723/adc3669-achieve-1gsps-using-interleaving

器件型号:ADC3669

工具与软件:

ADC3669是500MSPS、16位、双通道 ADC。
要实现采用交错的1GSPS 16位单通道采样、是否需要使用两个 ADC3669? 还是一个  ADC3669?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo:

    为什么不使用1GSPS ADC? 我们在 TI.com 上提供了大量此类器件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用两个500MSPS ADC 而非一个1Gsps ADC 来设计我们的测量电路会更便宜。
    您可以回答我前面的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo:

    我懂了。 但是、如果您不熟悉如何通过将两个模拟输入连接在一起并考虑增益、失调电压、相位和 BW 失配误差来实现交流性能规格将很困难。 它们在频谱中显示为杂散。

    是否也考虑过这一点?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的意见。 如果我能解决这些错误问题、只使用一个 ADC3669就能实现1GSPS、16位单通道吗?

    我想知道原则上能否做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo:

    解决误差杂散问题是一个非常困难的问题。  

    如果您是新手、我不推荐它。

    最好购买以1GSPS 或正确采样率进行采样的 ADC。

    此致、

    Rob