This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:关于 AFE58JDEVM 的均衡功能的查询

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474333/afe58jd48evm-query-regarding-the-equalization-capabilites-of-afe58jdevm

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48

工具与软件:

您好!  

我们正在使用 AFE58JD48EVM、我们需要在78.125MSPS 采样率下测试160X 模式、对应于12.5Gbps 通道速率。 我们在 FPGA 端的312.5 MHz 器件时钟和 ADC 采样时钟上设为78.125MHz。 但我们将获得8b/10b 视差误差、并且不在接收器侧的表误差中。 我们想探索 ADC 的 TX 均衡功能、但数据表未提及 TX 端支持的均衡、而且 EVM GUI 也没有任何选项。 因此、我们想要确认 AFE58JD48是否支持串行器/解串器通道上的均衡功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 在数据表中检查 SEL_EMP_LANE 来执行此操作。

    您是否使用自定义采集卡? 您是否在较低速度下看到此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin  

    感谢您提供的信息、我们曾尝试在路径上添加均衡、但没有成功、我们仍然会遇到视差误差。  

    是的、我们使用的是自定义卡、在5Gbps 时、我们没有遇到此类问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于12.5GBPS 通道、仅在较短布线长度时受支持。 您的布线长度是多少?  

    您是否可以尝试将电源电压增加50-100mV 并进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin  

    感谢您的回复!  

    需要将哪个电源电压增加 至 DVDD_1P15?  

    或者您要求增大电压摆幅?  

    IC 中是否有任何选项可用于增加 CML 电压摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以尝试增加  DVDD_1P15 电源和 FPGA 电源也.  

    无法选择增加 CML 摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin  

    感谢您的回复!  

    我曾试图将 DVDD_1V15增加到1V25并改变预设、但仍然遇到同样的问题。 通道上出现视差和符号错误。  

    我尝试了另外两个测试:  
    1.在传输层前生成一个内部正弦波样本,使用这些正弦波样本,链路是干净的,且视差误差为零。  

    2.在 ADC 上尝试了 PRBS23样本选项以便在链路上发送 PRBS23数据、这样我在通道上得到视差错误和符号错误。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的眼图看起来如何? 您检查过吗?  

    另外,通道长度是多少? PCB 中使用的材料是什么? 您是否注意过 PCB 中的材料选择? 高速通道需要特殊的印刷电路板材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是 NDA 限制部分,我们想通过电子邮件讨论。 请联系 ultrasound_rx-support@list.ti.com