This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:电路板修订版本文档(修订版 A 与修订版 B 与修订版 C)不一致

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, ADC3669, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481833/adc3669evm-inconsistant-board-revision-documentation-reva-vs-revb-vs-revc

器件型号:ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3669TSWDC155EVM

工具与软件:

我们正在评估 ADC3669EVM 模块以及如何将其集成到我们的应用中。

本文档中 RevA、RevB 和 RevC 电路板的搭配混淆不清。  

 https://www.ti.com/tool/ADC3669EVM 列表中的图像和用户指南 PDF (SBAU441)显示了 RevA 电路板。

但是、"ADC3669EVM 设计文件"链接主要包含 RevC 源文件、其中也包含一些 RevB 文件(且不含 revA 文件)。

revA 的布局与 revB 和 revC 的布局明显不同、但不清楚所发生的更改。

我的问题是:

  • 从 RevA 更改为 RevB 再更改为 RevC?  
    • 修订版 C 原理图中的"修订历史记录"仅显示 RevA 是"用于预量产采样"、RevB 是"在 RTM 上发布用于生产评估"、但并未显示修订版 C……
  • 如果订购此订阅、我们将收到什么修订版?
  • 是否有修订版 C 电路板的更新用户手册?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    很明显、您还没有购买 ADC3669 EVM?

    如果您现在购买、您将收到 REVC。

    RevA 在我们最初发布时、在电路板上同时具有有源放大器前端和无源频带前端选项。

    我们发现了一些错误、因此我们决定仅使用无源平衡-非平衡变压器前端重新释放电路板、然后在回读寄存器的 SPI 电路中找到了 boo-boo。

    所有这些错误都在 REVC 中解决。

    在您获取 ADC3669EVM 和 TSWDC155EVM 进行数据采集后、我们会向您发送 SW/FW 包以便开始使用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 我们尚未购买 ADC3669 EVM。 我们将在其他选项中对其进行评估。  

    感谢您的澄清:)