This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC161S997隔离式电源设计中的回路和接地配置查询

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1479522/dac161s997-inquiry-on-loop-and-ground-configuration-in-the-isolated-power-supply-design-for-dac161s997

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: DAC8750

工具与软件:

您好!

我计划运行 DAC161S997以及与电路板主电源隔离的电流回路。 为此、我将使用直流/直流转换器生成+Vout、然后再为3.3V LDO 供电。 SPI 接口是光学隔离的、以便与主 MCU 通信。

我有几个关于该设计的问题:

  1. 配置原理图后、电路是否有效实现电源隔离?
  2. ME124S-24E DC-DC 转换器的-Vout 通过环路端子连接到外部250Ω 电阻器、然后通过环路+路由到 OUT 引脚、最后通过 DAC 的内部40Ω 电阻器连接到 DAC 接地。 我还有一个与直流/直流转换器的-Vout 串联的290Ω 电阻、随后用作 DAC 和 LDO 的接地基准。 此配置能否正常运行而不会出现任何问题?

如果您能查看整体电路配置并知道是否存在任何潜在问题、我将不胜感激。

感谢您的帮助。

此致、

大韩民国/ Hyejun OH.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyejun,

    我不确定我是否理解在环路和 DAC161S997之间进行隔离的需求、但我认为这应该没问题。 在发送器中、我通常看到器件在与环路相同的电压下运行、无需隔离式 DC DC 转换器。 在您的原理图中、这是 ME124S-24E、我认为这没有必要。 我不确定在测量回路电流时是否会因直流/直流转换而出现问题。

    除此之外、我认为 ME124S-24E 的 VOUT 将成为 LOOP+节点、为进入 SD4节点 A 的环路电流提供源。 然后 ME124S-24E 的 VOUT 将是连接到 SD5节点 C 的环路节点。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph Wu,

    感谢您的答复。

    我的目的是直接从电路板生成环路电源、这样就不再需要外部环路电源。 我担心使用主电源(EXT_24V)时(也用于板上的其他电路)会产生回路电源和 DAC 电源可能会导致回路运行出现问题。 因此、我想将用于环路和 DAC 的电源与主电源隔离。

    但是、我不完全了解有关环路节点连接的详细信息。 我假设连接到外部电阻器的端子最终将是 ME124S-24E 的- VOUT 和 DAC 的输出。

    我缺少什么吗? 如果您能提供帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyejun,

    我今天无法回答这个问题。 今晚我可能有机会看看这个,但现在,期待明天的答案。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyejun,


    我仍不确定您打算如何连接该器件。 我通常看到该器件像现场变送器(2线制)一样进行设置。 它基本上就像您在数据表中看到的图表:

    对于2线变送器、您有一个带电源和变送器(由回路电源供电)的回路。 电源附近有一个感应电阻器、您可以使用它来测量回路电流。 该发送器处于远程状态、DAC161S997控制通过环路拉取的电流。 其中只有 LOOP+和 LOOP-、DAC161S997的 COMA/COMD 线路需要可变接地。 COMA/COMD 未与回路隔离、但需要能够相互浮动。 这对于控制环路中的电流非常重要。

    以主电源为例、它设置环路中的功率。 如果您的电路使用 HART、我已经看到直流/直流转换器用于生成某些控制器的电源、用于在正常环路外部对支持 HART 的发送器进行编程。

    无论如何、我仍然不确定您想要创建的对象。 您能否讲一讲电路的基本方框图以及要做什么?


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph Wu、

    我希望这封邮件能让您满意。 我绘制了一个方框图来说明我要进行的设计。 最初的 DAC 芯片用于2线设置、其中环路电源位于外部。 但我要做的就是在我自己的电路板上使用直流/直流转换器来创建独立的电源并直接为回路供电、这样外部器件(如 PLC)就只需要一个电阻器和一个接收器电路来读取电流、而无需额外的电源。 这是您所说的4线设计吗?

    在这种方法下、直流/直流转换器的负输出(-Vout)通过 LOOP+端子从外部路由、而 DAC 的 OUT 引脚用作 LOOP-。 该线路通过 外部器件上的外部电阻器(例如250 Ω)并联连接、然后通过环路布线返回、穿过 DAC 的内部40 Ω 电阻器、最终到达 COMA 和 COMD。 换言之、连接顺序为:

    直流/直流(-Vout)→外部电阻器(例如250 Ω )→DAC OUT →内部40 Ω 电阻器→COMOA/COMD

    关键思想是环路完全由我的板供电、无需外部电源。 外部器件只需一个电阻器和一个接收器(ADC)即可测量电流。

    我期待听到您的想法或反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyejun,


    我通常被锁定在谷歌驱动器从工作,但我能够得到一个例外,试图看你的文件。 然而,当我试图进入时,我没有适当的权限来访问你的文件。 如果您可以、请将该图放入下一篇文章中。

    如果您尝试设计3线或4线变送器、我认为您需要使用不同的器件。 我想您需要的是电流源、可以将输出设置为电流。 在这种情况下、您可能需要 DAC8750。 这将是16位电流输出 DAC。 它可以设置为多个不同的电流输出范围。 您可以在此处找到数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7750.pdf

    Joseph Wu