This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600高速数据转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482081/adc12qj1600-adc12qj1600-high-speed-data-converters

器件型号:ADC12QJ1600

工具与软件:

大家好、团队成员:  


我们使用 ADC12QJ1600 ADC IC。 是否可以仅通过高速串行输出(D0+/-至 D3+/-)来控制模拟输入(INA+/-和 INB+/-)、并以类似方式 通过高速串行输出(D4+/-至 D7+/-)来控制模拟输入(INC+/-和 IND+/-)?

此致、
列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    您可以参阅表7-15、该表将介绍 ADC 支持的每种 JESD 模式。 您还可以查看表7-20至7-35、其中将显示每种 JESD 模式的帧格式。 这将向您展示使用 ADC 的哪些通道来发送来自哪个模拟输入的数据。 使用此模式、您可以选择符合您要求的模式。

    谢谢!

    Eric