This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:使用额外的 NCO 抑制5MHz 偏移处的杂散

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483008/dac39rf10-suppressing-spurious-at-5mhz-offset-using-additional-ncos

器件型号:DAC39RF10

工具与软件:

您好!

我使用的是 DAC39RF10 。 DES2xL 模式 解决方案 10.5GHz 采样时钟 、它具有一个 5MHz 偏移处的杂散音调为-57dBc . 该伪波源自 PLL 分频器产品中进行了说明 LO 源的带宽、从而生成10.5GHz 时钟。

生成的是 3.5GHz 输出 使用之一 NCO 我观察了一下 相同的5MHz 杂散为-67dBc 噪声概念。

我想知道是否可以使用它 额外的 NCO 和射频接合器 以生成此5MHz 杂散的相移版本、并通过消除来抑制它。 具体而言:

  1. 能够实现 射频接合器 来组合多个 NCO 输出、以消除杂散音调?
  2. 有没有 移相全桥 的详细信息 其他 NCO 来缓解时钟引起的杂散分量?
  3. 可以调整 相位或振幅 有助于减少5MHz 杂散?

有关使用的任何见解 用于杂散消除的 DAC 内部 NCO 和射频接合器 如您所见。

谢谢!