This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:1个 ADC 可以处理多少个 RTD

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481999/ads124s08-how-many-rtd-can-be-handled-by-1-adc

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

您好、

在本 应用手册中、最多4个 RTD 连接到 ADC。  如 上一个 E2E 主题一样、在不使用多路复用器的情况下、1个 ADC 可以处理多少个 RTD

单个 ADC 能否通过多路复用器处理24个 RTD? 如果是、使用多路复用器有哪些缺点?

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susami、

    您能回答我在主题跟踪工具包的"注释"部分中提出的问题吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我回答了。

    此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susami、

    具体取决于您要测量的 RTD 类型:2线、3线或4线。 通常、您可以测量4个4线 RTD、3个3线 RTD (每个 RTD 使用2个 IDAC)和6个2线 RTD (使用单个 ADS124S08)

    使用多路复用器可以测量任意数量的 RTD、包括24倍。 需要权衡的是采样速度、因为现在您需要使用多路复用 ADC 来测量24个传感器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    当我们将多个 RTD 连接到1个 ADS124S08 (无多路复用器)时、我们是否必须注意某些事项? 有没有一些文档能理解这一点?

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susami、

    如需更多信息、请观看本视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=6330515556112

    如需了解有关 RTD 测量的更多信息、RTD 测量系列中还有10个其他视频

    -Bryan