This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:直流耦合输入

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADC3669EVM, ADC3669, LMH6553SDEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482437/adc3669evm-dc-coupled-inputs

器件型号:ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3669LMH6553SDEVAL、LMH5401

工具与软件:

 在设计生产解决方案之前、我们会考虑将 ADC3669EVM 用于概念验证系统。  

我们尚未采购 ADC3669EVM 模块。 我们仍处于计划阶段、正在评估我们的所有选项。

我们使用的是 Koheron PD100-DC 光电探测器。 该型号的 PD100具有直流耦合单端 SMA 输出(0Hz 至110 MHz)。

我们的应用要求通过信号路径保留直流信息、但 ADC3669EVM 不具有直流耦合选项。 不过、我们仍想通过某种方式验证 ADC3669 IC 是否适合我们采用 POC 的生产解决方案。

我们认为解决方案需要:

  • 修改 ADC3669EVM 模块上的模拟前端元件、以启用差分直流耦合输入。
    • 可表示为:  
      • 未放置:C66、C63和 C65
      • 替换为0欧姆跳线:C69、C62、C61和 C68
  • 在 PD100-DC 模块进入经过直流改进的 ADC3669EVM 模块之前、使用一个外部放大器将其单端输出转换为差分输出
    • 我们相信一个 复杂因素是、该直流耦合差分信号的共模电压必须处于正确的电平(Vcm = 1.4V)、才能与 ADC3669输入兼容。

问题:

  • 我们是否应该考虑更好的解决方案?
  • 我们在上述解决方案中的方法是否有效?
  • 我们是否应该考虑将 TI 放大器开发板用于外部放大器?