This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285EVM-PDK:未安装 PHI 驱动程序

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482458/ads1285evm-pdk-phi-driver-ont-installed

器件型号:ADS1285EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1285

工具与软件:

PHI  驱动程序未在设置中安装--未出现在设备管理器中的"传感器"下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您可以尝试手动安装位于以下位置的驱动程序:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1285 EVM\PHI Driver

    另外、请确保 USB 电缆直接连接到 PC 上的 USB 端口、而不是通过其他集线器连接。  这通常不会导致连接问题、但偶尔会导致连接失败。

    您正在使用哪个版本的 Windows?  您可能需要提升管理员权限来安装这些驱动程序、具体取决于您的工作站设置。  另外、防病毒软件可能会阻止正确安装驱动程序。  此外、您可能希望尝试在不同的工作站或个人 PC 上安装、而不是在公司管理的 PC 上安装、以查看这是否有帮助。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用