This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:输入电容低频应用

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482262/ads1278-sp-input-capacitance-low-frequency-application

器件型号:ADS1278-SP

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们有一个应用、具有低频差分输入信号(典型值200MHz、最大值 5Hz)。
数据表规定应在模拟输入端直接使用1nF 至10nF 电容器。  

由于我们有低频信号、因此内部数字滤波器的截止频率过高。
我们是否可以在输入端使用更大的电容器(200-350nF)来实现抗混叠滤波器?  
或者、由于内部电路设计、是否必须遵循最大10nF 的建议?

此致

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonas:

    10nF 建议的最大值受到输入放大器驱动更大电容值并仍保持10kHz 至50kHz 范围内信号带宽的能力的限制。  但是、由于最大信号带宽为5Hz、因此只要输入放大器能够驱动该值并保持良好的相位裕度、您就可以使该输入电容器尽可能大。  此外、您需要使用 NP0/C0G 或等效类型的电容器来保持低失真。  这些类型的电容器通常限制为100nF、但可能有稍高值的可用选项。

    此外、您还可以将时钟频率降至最低100kHz。  以使用高分辨率模式为例、输出数据速率为195sps、而数字滤波器的带宽为-3dB、为95.7Hz。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用