This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61404:dac41404的电源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481038/dac61404-power-supply-for-dac41404

器件型号:DAC61404

工具与软件:

AVDD =+12V、AVSS =-5V、DVDD =+5V、IOVDD =+3.3V

问题:

1) 1)如果输出短接至+20V、此器件是否受保护? (+20V 高于 AVDD、但低于40V 限制)

2) 2)如果我需要将输出设置为0V 至10V、它可以工作吗?  输出参考的是 AGND、而不是 AVSS、对吧?

3) 3) AVDD/AVSS 是否需要对称电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liping

    Sanjay 将在周一进行查看和回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    器件引脚有绝对最大值额定值、因此、在 VOUT > AVDD 的条件下无法运行 DUT。 请查看下图以供参考。


    但是、如果 VOUT 工作范围仅为0-10V、则可以使用电源电压 AVDD >= 20V。 这不会违反器件的绝对最大值、短路保护将会发挥作用来保护 DAC。

    请告诉我这是否有帮助以及任何进一步的问题。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVDD/AVSS 是否需要对称电源?

    如果我设置 AVDD =+ 18V、AVSS =-5V、它是否适用于0~10V 的输出范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    根据此 建议运行条件、电源可以是任意值。
    II 本例、 AVDD =+ 18V、AVSS =-5V 将适用于0-10V 输出范围。


    谢谢!
    Sanjay