This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1418EVM:什么可以替代 TSW1400

Guru**** 2815455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481929/tsw1418evm-what-can-i-use-to-replace-the-tsw1400

器件型号:TSW1418EVM

工具与软件:

您好!

    我曾 使用 TSW1400来捕获 LVDS/CMOS 数据、但不再应用 TSW1400。 我可以用哪一个来代替这个? 为了维护 PCB 项目、我希望 LVDS 接口也采用 QTH-060-01-LVDS  (L-D-A)以实现最佳效果。 但如果可以在您的网站上找到封装模型、我也可以接受、封装与此略有不同。

期待收到您的消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您要尝试将哪个 ADC 或 DAC 与 TSW 电路板连接?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自己制作的 ADC、 LVDS 速度约为960MHz / 600MHz、它为13位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    可能最好使用 FPGA 开发套件而不是我们的 TSW、因为大多数 FW 是由第三方供应商开发的、我们不再使用。

    此致、

    Rob