This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:适用于测量开关损耗的 ADC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12SJ1600, ADS5400, ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482011/ads5400-adc-suitable-for-measuring-switching-losses

器件型号:ADS5400
主题中讨论的其他器件: ADC12D1000、ADC12SJ1600

工具与软件:

我正在寻找一种 ADC、用于测量半导体开关损耗的测量仪器。

所需的规格如下所示。 我认为 ADS5400是合适的。 如果有更合适的 ADC、请告诉我。

-采样速度:约1Gsps

-分辨率:约12位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo:

    您是否只需要一个 ADC 或通道?

    ADC12D1000或 ADC12SJ1600如何?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    ADC12D1000和 ADC12SJ1600都是折叠插值 ADC。

    我希望提高测量精度、因此最好使用流水线 而不是折叠式内插 ADC?

    此外、我认为以下 ADC 规格对于精确的开关损耗测量非常重要。 是这样吗?

    ・采样率

    ・μ A 分辨率

    ・带宽

    ・SFDR

    R θ・SNR

    谢谢!

    Kondo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo:

    我不熟悉开关损耗的测量、您能否向我发送一个方框图以帮助我更好地了解您的应用?

    此外、我不确定我是否理解使用折叠内插 ADC 而不是流水线 ADC 的测量精度问题。

    以便我可以更好地指导您选择 ADC。

    谢谢!

    Rob