This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63004W:可用于 MCU 项目中的 I2C 通信库?

Guru**** 2987530 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE532A3W, DAC63004W, DAC63004, DAC532A3W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481091/dac63004w-i2c-communication-libraries-available-to-include-in-mcu-project

器件型号:DAC63004W
主题中讨论的其他器件: DAC63004、 DAC532A3W、AFE532A3W

工具与软件:

您好、TI 社区!

我想知道、对于这一部件、是否有可以用于 I2C 通信的.c、.cpp 和/或.h 库、我可以将它们包含在 MCU 代码项目中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    这是 DAC63004W 的头文件。  

    e2e.ti.com/.../dac63004w.h

    DAC63004使用8位寄存器地址和16位数据。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    非常好、非常感谢!

    您是否碰巧 DAC532A3W 具有类似的 h 文件? 我想在项目中使用 IDAC 电流输出。

    我可以在论坛中打开一个新问题、但由于您是 TI 的主事、您可能手头有这样的文件。

    好的

    Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    我没有、但我今天可以为您生成一个。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    我完成了一半的工作、只需将寄存器映射添加到头文件中、但随后又赶上了今天的一些其他事情。 明天就会把它给你!

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢、谢谢您从头开始生成地图。 无需担心、明天或星期四就够了。

    除了寄存器映射之外、您是否还有包含用于设置 DAC 输出的函数的 c 或 CPP 文件?

    好的

    Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    这是 AFE532A3W 头文件:

    e2e.ti.com/.../afe532a3w.h

    我们没有 c 或 CPP 示例代码。 我建议根据您计划使用的内容查找 I2C 或 SPI 命令的示例代码、然后我们的器件只接受一系列 SPI 或 I2C 写入。 如果您需要帮助确定哪些寄存器设置可用于某些特定的器件配置、那么我可以为您提供帮助。  

    最简单的配置是在 COMMON-CONFIG 寄存器中启用 DAC、在 DAC-Vout-CMP-CONFIG 寄存器中设置 DAC 增益、然后在 DAC-DATA 寄存器中写入 DAC 代码。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    太棒了、非常感谢、这两个文件为我节省了几天的编码和调试时间。

    存在适用于其他 TI DAC 的 CPP 文件、因此我确信我可以在几天之内编写一些基本函数。

    好的

    Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    不客气! 如果您在开发代码后遇到写入 DAC 或配置设置方面的问题、请告诉我。  

    此致!

    Katlynne Jones