This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408EVM:USB2ANY 与 AFE20408EVM GUI 的兼容性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, AFE20408EVM, AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484068/afe20408evm-usb2any-compatibility-with-afe20408evm-gui

器件型号:AFE20408EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYAFE20408

工具与软件:

AFE20408EVM GUI 中是否支持 USB2ANY 适配器? 有人可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    AFE20408 GUI 不支持 USB2ANY。 EVM 已安装 FTDI 驱动程序、因此您只需将该板连接到 USB 端口。 无需额外设备即可将 GUI 与 EVM 一起使用。

    谢谢!
    Erin