This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299:电极至芯片路由

Guru**** 2616445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482359/ads1299-ads1299-electrode-to-chip-routing

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用 ADS1299、他们想知道从电极到 ADS1299的布线要求是什么?   他们是否可以使用普通屏蔽 FPC 电缆?

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您发帖。 我们 对电缆类型或 PCB 布线没有这种严格的要求。 建议使用具有驱动屏蔽导体的电缆以减少到电极导线上的寄生耦合。

    我们可以直接离线继续讨论。

    此致、

    Ryan