This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:DSN 和.BRD CAD 文件

Guru**** 2511355 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471605/ads4249evm-dsn-and-brd-cad-files

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件: ADS4249

工具与软件:

您好!

我们已购买适用于 ADS4249 (ADS4249EVM)的评估板。

我是否可以访问.dns 原理图和.brd PCB 源 CAD 文件? 这对我们进行 ADS4249的评估和产品设计非常有帮助。

非常感谢。

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    所有板级配置文件均位于 TI.com 上的 ADS4249网页。 如果您需要 EVM 的 CAD 文件、请告诉我、我将进行深入探讨。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的答复。 是的、我需要 EVM 的 DSN 和.BRD CAD 文件。 光绘文件使用有限。 我需要 ADS4249 EVM 的源 CAD 文件。

    非常感谢 Rob。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAY、

    请在下面查找文件。 这些来自大约15 yrs ago。 我强烈建议将此文件仅用作参考。

    e2e.ti.com/.../ADS42XX_5F00_58C28_2D00_PCB_5F00_C.zip

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    这太好了。 感谢您提取评估板文件。 仅供参考、但非常有用。

    非常感谢。

    此致、

    射线