This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908S025:复位?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482466/adc3908s025-reset

器件型号:ADC3908S025

工具与软件:

对于此芯片(而不是 SPI)的引脚编程版本、是否需要为此芯片触发复位脉冲?  如果是、多大的脉冲宽度?  上电多长时间?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    是、需要进行硬件复位。 我看到数据表中没有它。 通常、复位大约为几百 ns、因此我建议脉冲宽度为1us。 硬件复位后、您仍需要等待大约2k 个时钟周期、以便完成内部校准、然后才能调整自举引脚设置

    谢谢、Chase