This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:ADC3669评估模块+ TSWDC155EVM

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW1418EVM, ADC3569, ADC3669EVM, TSWDC155EVM, ADC3669, ADC3644, ADC3644EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1479175/adc3669evm-adc3669-evaluation-module-tswdc155evm

器件型号:ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3569TSWDC155EVM、TSW1418EVM ADC3669、ADC3644

工具与软件:

您好!

这可能是一个愚蠢的问题,所以你必须原谅我的无知。  

我正在设计、想要评估 ADC3569。

我想验证一下; TSWDC155EVM 是否是用于连接 ADC3669EVM 的正确卡 ?

 ADC3669EVM 的产品页面上、建议 使用 TSW1418EVM。

但是、我注意到、这张卡已经过时了。 那么、我关于使用 TSWDC155EVM 的假设是否正确?

 

此致、

Joe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    正确的、我们处于过渡阶段、网页也需要更新。

    TSWDC155EVM 是用于评估 ADC3669的正确数据采集板。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    我注意到 GUI 不支持 TSWDC155EVM。 这是否意味着需要开发适用于 FPGA 的固件以输出数据?

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    否、情况并非如此、一旦您拥有 TSW 和 ADC EVM、我们将提供一个包含所有必要信息的包、以正确采集数据并评估 ADC。

    我们是数据采集解决方案的中间人、因此感谢您耐心等待我们。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个好消息! 为了确保我理解您、一旦我同时拥有 TSW 和 ADC EVM、我就不需要开发固件或有 Xilinx 开发软件。 我将获得用于数据采集的文档/资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、是的、没错、我们有完整的软件和固件包、其中包含有关如何进行此设置的用户指南、因此您可以继续操作。

    感谢您的耐心等待。

    请准备好后联系。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    因为我只是想在测试 ADC3644时获得一些帮助。 TSWDC155EVM 是否也适用于  ADC3644EVM?

    好的

    Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:

    是的、ADC3644和 TSWDC155EVM 可以协同工作。

    谢谢!

    Rob