Other Parts Discussed in Thread: DAC61408
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC61408 工具与软件:
您好!
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。
我想谈谈 DAC61408电源与上电复位(POR)事件发出之间的关系。
(详细问题)
1.我想问一下发布 POR 事件是否仅在这种情况下发生
DAC61408的所有电源(VCC、VSS、VAA、VDD 和 VIO)均完全开启。
换句话说、我想问一下在这种情况下是否没有发出 POR 事件
VCC、VSS 和 VIO 完全导通、但 VDD 和 VAA 尚未导通。
此致、
李原俊