Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS114S08EVM Thread 中讨论的其他器件:ADS114S08
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在评估 ADS114S08、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
向热电偶电路 J8 2和3 (A8-A9)施加10mVp-p 时、C88 (AIN8-AIN9)电压在之间 变为70mVp-p
请告诉我原因。
R71=500K Ω
R72=500K Ω
R79=4.12k Ω(默认)
R81 = 4.12k Ω(默认)
C87 = 470pF (默认)
c88=4700pF (默认)
C90 = 470pF (默认)

C88电压

J8的2和3之间的电压(A8和 A9)

直流电源波形(10mV 输出1.5uVp-p)

有关更多详细信息、请查看下面的 Excel 文件。
该文件包含有关寄存器设置的信息。
e2e.ti.com/.../Question-about-ADS114S08EVM.xlsx
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi