This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC 建议的 SCLK 等级。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484289/adc128s102-the-adc-recommended-sclk-rating

器件型号:ADC128S102

工具与软件:

您好!

建议的时钟速度介于8MHz 和- 16MHz 之间。 根据数据表、我认为建议使用此时钟速度以在所有通道上实现125Ksps 的采样率。 对于我正在开发的应用、不必在125ksps 处运行、并且我在1MHz 至2MHz 处运行了 SCLK、这足以从2个 ADC 上获取所有数据。 因此、您是否发现在该低速下运行时钟时出现任何超出建议额定值的问题?

非常感谢。

Joseph S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    该建议不是在 Stone 中设置的、而是在此数据表上设置数据格式的大致问题。 比较而言、ADC128S102-SEP 的额定值介于0.8 -16MHz 之间。 鉴于这些限制、只要 SCLK 至少为0.8MHz 和16MHz、器件运行就应该没有问题。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Joel。 但是、这是否适用于此芯片的 ADC128S102CIMT 和 ADC128S102WGMPR 版本?

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    是的、这适用于商用型号(ADC128S122CIMT)和防辐射型号(ADC128S102WGMPR)的飞行前工程原型。 0.8MHz 至16MHz 是规范。

    此致、
    Joel