This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:使用 Autosysref 校准过程完成的校准 Sysref 值是否会在单电源开启时发生变化:

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483915/adc12dj3200-does-calibrated-sysref-value-done-with-autosysref-calibration-procedure-will-vary-in-single-power-on

器件型号:ADC12DJ3200

工具与软件:

尊敬的团队:

美好的一天!!!

我已经通过执行数据表中提到的自动参考波形校准过程获得了参考频率值。

但 sysref 值本身会随着电源的运行而变化。

请同意上述情况的意见、即不同的范围是否可以接受。

在采集 ADC 数据之前、是否需要为每个电源获取 sysref 值? 或者、这是否足够像在手动 sysref 校准方法中那样执行一次?

此致、

Indujha S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Indujha、

    sysref 自动校准的实际值可能会随着下电上电而变化。 只要 ADC 设备时钟和参考频率彼此相干、就应该可以运行一次校准、然后再循环通电。可以尝试加载参考频率校准值。 或者为简单起见、在初始化过程中每次都可以运行自动校准。

    谢谢!

    Eric