This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:DAC8830附加的稳定时间信息

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484972/dac8830-dac8830-additional-settling-time-information

器件型号:DAC8830

工具与软件:

您好!  

  对于1LSB 输入变化、DAC8830稳定时间有没有任何可用的信息?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    DAC8830是非缓冲 DAC。 稳定时间由您选择的输出缓冲器决定。 我们在数据表中给出的稳定时间实际上就是 DAC 上升/下降到预期输出所需的时间。 对于非缓冲 DAC、这只是 DAC 梯形电阻(6.25kΩ)和 任何寄生输出电容的 RC 时间常数。   

    此致!

    Katlynne Jones