This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644EVM:用于 ADC3644EVM 的 HSDC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644EVM, ADC3644, ADC3643, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477615/adc3644evm-hsdc-for-adc3644evm

器件型号:ADC3644EVM

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我安装了 HSDC v6.0、但它不包含 ADC3644。

如果我需要安装补丁、您可以提供吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请 参阅用户指南的第10页。 其中显示"Use the ADC3643 ini files"。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我在 HSDC pro 上尝试了 ADC3643 ini 文件。 它似乎在对输入模拟数据进行采样。

    使用 ADC3644EVM 时我的目标采样率为125MSPS、因此我在 ADC35XX GUI 上使用"CDC Enable"设置125MHz。

     运行是否正常?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请告诉我您正在使用什么数据采集板和设置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我的配置是  ADC3644EVM (ADC35XX GUI)+ TSW1400EVM (HSDC Pro v6.0)。

    Anaglo 输入为12.5MHz、 采样时钟为125m、因此我得到了具有10个样本的正弦波(1个周期)。

     由于使用  ADC3643 ini 文件、我在 HSDC Pro 上为"ADC 输出数据速率"设置125m 时、忽略了以下消息。

    问题1:

    J1的最大模拟输入范围(dBm、Vpp)是多少?

    ADC3644EVM 在 ADC 输入之前具有 THS4541集成变压器。

    问题2:

    如果125M 的评估正确、我要更改100MSPS。  

    根据用户指南、需要使用外部时钟(如果 CDC 生成100M、这是最佳解决方案、但不支持 GUI (CDC Disable))。

    然后我的理解,我需要尝试根据"5外部时钟硬件设置"更改100MSPS 的硬件

    是这样吗?  

    •DNI R32、R40⇒从 CDC 禁用内部 CLK

    •安装 R36、R37 (0 Ω 电阻器)⇒启用来自 J8的外部时钟

    •将采样时钟连接到 J8。 将 DCLKIN 连接到 J15。

    •DNI R176⇒禁用 InternalDCLKIN_P

    •将 C129替换为0 Ω 电阻器

    最棒的餐厅

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    可以达到的分辨率水平。 我将以-10dBm 启动、然后逐步升高。

    它实际上取决于放大器、滤波器等的配置

    从您在上面显示的代码输出中、您没有削波。

    外部时钟发生改变。 请向我发送您的 EVM 的照片。 我们有几个修订版本、我想确定进行哪些更改来指导您。

    一般来说、我不会使用 CDC、它仅支持有限数量的采样率。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我 在检查 GUI 代码是否削波期间启动了小电平、最高达1Vpp (3.979dBm)。

    这是我所附的图片。 我相信这是 Rev.F (DC104F)。

    我在原理图中插入了注释、并使用了 SMA (J8)的外部采样时钟的 picutres。

    由于 DDR CMOS 模式(非 CMOS 串行模式)、它观察到更改 DCLKIN 的 SMA (J13)周围的 C 和 R。   

    您能评论一下吗?

    e2e.ti.com/.../ADC3644EVM_5F00_Rev.F.zip

    我参考了随附的以下 E2E 原理图。

    e2e.ti.com/.../OutputFiles.zip

    ADC3644EVM:原理图和光绘数据-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    PPT 模块看起来是对的。

    一切正常吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您查看我的 PPT。

    我还没有尝试过修改、但我理解您检查时我的 PPT 似乎是正确的。

    此致、

    TTD