This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6571:它是否支持 CCI?

Guru**** 2804055 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC6571, DAC7571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482791/dac6571-does-it-support-cci

器件型号:DAC6571
主题中讨论的其他器件: DAC7571

工具与软件:

嗨、团队:

DAC6571是否支持 CCI(Camera Control Interface)协议?
返回写入命令的 ACK、但图表后半部分中的读取命令会生成 NACK。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takanori-San:  

    我不熟悉 CCI、但看起来大多数 CCI 器件应该与 I2C 器件兼容。 您能否在示波器上捕获 CCI 序列并发送屏幕截图、以便我查看时序? 如果您只发送写入命令、DAC 输出是否会使用正确的输出电压进行更新?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    我将附加捕获的波形。

    从器件地址"1001101"+WR -->确认

    下一个字节..
    1) 1) 以下数据是否需要2个字节的 Ctrl/MS 和 LS?  在捕获的波形中仅发送1个字节。 (当前请求更正)
    2) MSB ctrl/BS 的2位为"01"。 这会是问题吗? (我理解它被指定为"00")

    而重新启动后的读取命令为 Nack。
    从器件地址"1001101"+Rd --> Nack



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个信息已到达。
    我第一次发送读取命令时、它返回 NACK。



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takanori-San:  

    示波器图看起来正确。 我看了一下 该系列的父器件(DAC7571)、该器件数据表中提到 R/W 位应始终设置为0、从而表明该器件不支持 I2C 读取。 DAC6571具有相同的数字逻辑、因此也不支持读取命令。  

    客户是否能够写入 DAC 输出并查看电压变化?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道不支持读取命令。
    我想您应该修改数据表。

    写入命令工作正常、我可以确认电压变化。

    如果有与 DAC6571等效的产品支持读取命令、请告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takanori-San:  

    用什么方式等效? 没有支持读取的引脚对引脚器件、但我们还有其他支持读取的 I2C 器件。 您能分享哪些规格最重要吗、我能找到替代产品吗?  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次、我想要一个可以在现有 PWB 上更换的引脚对引脚器件。
    我知道没有引脚对引脚器件。 感谢您的帮助。