This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:未通过 USB 连接或开启

Guru**** 2550420 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1485661/dlpdlcr471tpevm-not-connecting-via-usb-or-turning-on

器件型号:DLPDLCR471TPEVM

工具与软件:

我已经对此电路板进行了几天的评估、当时我(可能)不小心将 TP29、TP37或 TP38两个短路。 投影仪指示灯立即熄灭。 然后 POSENSE LED 呈红色闪烁、电路板无法再连接至 PC。 打开/关闭没有任何帮助。 我甚至尝试从不同的 EVM 模块更换格式器板(因为我有多个)、但没有任何帮助。 我可以做些什么? 由于库存中不再有 EVM 模块、因此我有点绝望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您短接 TP37 (VOFFSET)、则可能会损坏 DMD。  

    您可以在 EVM 上捕获上电序列吗? 请参阅 DLPA3005产品说明书 图9-1。 您可以首先选中 Proj_ON、DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS、DMD_RESET 信号、以查看这三个 DMD 信号是否存在电压。  

    然后、您可以检查 INT_Z 信号和其他 PWR 信号以查看是否有任何异常。  

    另外、如果您有多个 EVM、请尝试将错误 EVM 中的格式器板重复使用到已知正常工作的 EVM。 如果该组合有效、则可能是 DMD 损坏。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    谢谢你。 我会尝试检查序列、但似乎 DMD 已损坏。 是否可以仅更换 DMD 板? 由于 EVM 模块无法订购、这看起来是我的唯一选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以  在 TI.com 上购买 DLP471TP DMD。 光学引擎由第三公司安华开发。 您应直接联系他们、了解如何拆卸光学引擎和逐步更换 DMD。 您可以使用 DLP-OMM-SEARCH 工具查找他们的联系信息。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    谢谢你。 我得到了安华的回复。 他们不建议客户更换 DMD。 TI 可以做到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 很容易移除故障的 DMD、现在我正在等待新部件的交付。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!

    此致、

    Lori