工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我正在使用执行一个项目 DLPC2607显示控制器 中、 我正在使用一个使用 DLPC2607控制器以及应用处理器和投影仪设计的定制板、通过并行接口(RGB565)来投影图像。
通过我的示例控制台应用程序启动流时、我注意到了这一点 第一帧 在将器件连接到后投影 主机 PC 显示为 红色和橙色混合幕布式缓冲器 . 在该初始帧之后、将正常投影缓冲区中的正确帧。
这种行为每次都发生、但每次 我都发生一次 断开并重新连接设备 添加至 主机 PC 并首次开始流式传输。 我在 DLPEVM 套件中也看到过这种行为。
我想澄清一下:
- 这是 预期的默认行为 是什么?
- 如果没有、是否有办法 防止或解决 该问题?
请查找随附的 图像以供参考、如果您提供指导、将不胜感激。 
期待您的见解。
此致、
Manikandan