This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:温度范围和安培;抗冲击

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1475065/dlp4710-temperature-range-shock-resistance

器件型号:DLP4710

工具与软件:

您能否提供20G 振动测试条件的频率范围和测试持续时间?
此外、您能具体解释一下在加速度测试过程中做了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的团队需要对此进行调查、我们会在下周中旬之前向您提供更多信息。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    20G 振动测试:

    频率扫描范围为20Hz 至2000Hz。 20Hz 至2000Hz 至20Hz 的持续时间为4分钟。

    加速度测试:

    10,000 G (恒定)、持续60秒、通过转子轮与裸片平面垂直。

    此致、

    John