This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3432:DLPC3432+DLPA3000

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1479577/dlpc3432-dlpc3432-dlpa3000

器件型号:DLPC3432

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师、

     我发现  在测试波形时 DLPC3432断电序列异常、规格要求 RESETZ 先关闭控制器电源、然后关闭控制器电源。

但我发现先断电。这个计时是否会导致任何异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    这是您要测试的 TI EVM 还是您自己的定制设计系统?

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

         我使用我自己的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

          请、此问题!tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可能在1.8V 线路上有大量电容而导致其缓慢耗散?  

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能误解了我。规格要求 RESETZ 先关闭控制器、然后关闭控制器。我发现 DLPC3432  首先关闭、如上图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供以下信号的示波器屏幕截图

    • 示波器屏幕截图1.
      • PROJ_ON
      • 复位
      • Hostirq
      • 1.8V
    • 示波器屏幕截图2.
      • 复位
      • parkz
      • 1.8V
      • Vofs.

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         可能我测试了错误的信号、但现在看起来一切正常。 谢谢您!