This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:如何为 DMD 的启动界面上传自定义图像?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPA3000, DLP3010, DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1479328/dlpc3433-how-do-i-upload-a-custom-image-for-splash-screen-for-the-dmd

器件型号:DLPC3433
主题中讨论的其他器件:DLP3010、DLPA2000、DLPA3000

工具与软件:

我想上传我公司的标识作为 DMD (DLP3010)的启动界面。 该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请下载以下 GUI、您可在其中更新固件。

    https://www.ti.com/tool/DLPLCRD-GUI

    您可以单击顶部的"Firmware"选项卡并逐步完成以下步骤:

    您可以通过其中一个步骤上传启动界面图像。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我正在与 Brandyn 合作执行该项目。  

    感谢您的回答!

    尝试使用此方法修改 EVM 固件"FWSel_DLPC3433_DLPA3000_AC_PM1_i2c0x36_v7p4p3.img"上的接头时、出现错误。  你有什么建议可以尝试吗?  我们在这里的最终目标是 使用斜杠修改 FWSel_DLPC3433_DLPA2000_PM2_i2c0x36_v7p4p3.img、但我们首先从 EVM 开始。

    Edit -看起来 我好像误认为 EVM 固件是什么。 它适用于 dpp343x_7.3.3.img。 我想一个后续问题-是否可以使用此工具或其他工具修改其他 FWs 之一? 例如、 FWSel_DLPC3433_DLPA2000_PM2_i2c0x36_v7p4p3.img

    即使未尝试修改飞溅物也会发生这种情况:

    此致!

    Marat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为它是重复的。

    此致!

    最大值